This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于电源状态寄存器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219004/tps25750-regarding-power-status-register

器件型号:TPS25750

大家好、支持团队。

我的客户在下面询问我们:

执行4ACC GSrC 后、电源状态的 TypeCCurrent 的值变为2而不是3、除非等待寄存器访问2秒或更长时间。

有没有办法避免这种情况?

为什么电源状态类型 CCurrent 值为2?

进行调查以找出原因的正确方法是什么?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我正在研究这一问题,并将在本周星期二之前作出答复。 感谢您的耐心!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon-San

    您有任何更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说 TypeCCurrent 变为2而不是3时、您指的是什么? 您能否提供有关如何设置此4CC 命令的更多详细信息。 您在此命令中看到的返回代码是什么?

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon-San

    我们从我的客户那里获得了以下意见;  

    PowerStatus 寄存器中的 TypeCCurrent 位字段指示连接的源的类型。

    问题在于、即使已连接 USB-CCurrent 适配器、它也会被识别为 PD。

    当被识别为 USB-CCurrent 源时、此字段为3、但为2、表示 PD。

    在我当前的系统中、TPS2552的 EEPROM 没有预先编程、我正在通过 I2C 从 MPU 运行补丁捆绑包。

    因此、当在连接 USB-MPU 适配器的情况下执行上电时、系统会启动并从 PD 执行补丁捆绑包、如果协商已完成、则不会将其识别为 PD 并被识别为 SDP。

    因此、在补丁捆绑包结束以请求重新协商后执行 GSrC。

    之后、以300ms 的间隔进行轮询、直到电源状态寄存器的 ChargerAdvertiseStatus 变为2。

    此时、TypeCCurrent 位字段变为2而不是3。

    执行 GSrC 后、如果访问电源状态寄存器的操作停止2秒、TypeCCurrent 位域将正常变为3。

    对于 GSrC、只需将"GSrC"写入 CMD 寄存器即可。 GSrC 没有参数、因此 DATA0寄存器未置位。

    由于返回代码为0、因此操作是正常的。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我将对此进行研究、并将在周一之前回复。  

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon-San

    您有任何更新吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于您协商的合约、因此在加载配置之前、根据电池电量耗尽的配置、您将处于隐式合约中。 加载配置后,此值应保持为2,因为您仍处于隐式合约中。 当您协商出显式 PD 合约后、按照主机接口技术参考手册、该值将返回3。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon-San

    感谢您的回答。

    为了准确了解该现象、似乎有必要使用 PD 分析仪测量通信状态。

    此外、是否有办法避免此状态(加载配置后立即将该值设置为3)?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法直接进入状态3、因为它规定先有隐式合约。

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon-San

    感谢您的支持。

    我明白了。

    此致、

    千兆