This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:布局审查

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225095/tps7a92-layout-review

器件型号:TPS7A92

大家好、

大家好。

我们  布局电路板文件中使用了 TPS7A9201 LDO。 我已经附上了板级配置文件和原理图的图像。 请检查布局并与我们分享您的反馈。

我们使用的 PCB 包含12层:

IC 和离散部件-放在底部

第2、4、9和11层是地线、

谢谢。此

致、 - Teja.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teja:

    有关布局的一些建议:

    1.使散热焊盘上的过孔尽可能小,并尽量增加。

    2.将散热焊盘的 GND 接地层连接到引脚4,以便提高散热性能。 如果 R257已放置并布线到底部、则最好添加通孔以扩展 GND 平面。

    3.组件 C252、R265和 R259使它们尽可能靠近 LDO 进行优化。

    4.建议将 C672与 LDO 放在同一侧。 我建议将 R261和 R262移至更远的位置、因为将这些组件靠近不会产生很大影响。

    5.为什么要使用 FB15? 不建议将其作为 LDO 设计的一部分、因为它们会影响瞬态性能。

    此致!

    T·尤尼泽