This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:在某些电路板上使用数天或数周后、充电控制器 ADC 测量停止工作

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25730EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219954/bq25730-charge-controller-adc-measurements-stop-working-on-some-boards-after-days-or-weeks-of-use

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我们看到此处某些 BQ25730充电控制器存在问题、ADC 测量会停止工作并报告所有 ADC 测量的0值。 这些电路板可以工作几天或几周、然后开始返回0值测量值。

我有 EV2400和 BQ25730EVM、 我可以使用 TI Battery Management Studio 应用将所有寄存器从发生故障的 ADC 充电控制器中转储、并将值加载到 EVM 中。 当我这么做时、所有 ADC 测量都工作正常。 这使我想知道我们某些电路板上的 BQ25730 ADC 是否已损坏。

您能就此提供任何想法或建议吗?

谢谢你。 约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    当 ADC 测量开始报告0个值时、VBUS、VSYS 和 VBAT 上的测量电压是多少? 除 ADC 测量报告0个值之外、芯片的行为是否符合预期?  

    此外、我想确认我是否理解正确、当您使用其中一个展示此行为的芯片、转储所有寄存器、然后使用 BMS 应用将值加载到 EVM 中时、ADC 开始正常工作? 我是否正确理解了您?  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    自我提交此案例以来、我被分配到其他项目、现在不处理此问题。 我们将从镍氢电池组更改为 LiFePO4电池组化学成分。 这将要求我们更改 BQ25730充电控制器固件。 但值得注意的是、这种电池化学成分的充电将比 NiMh 简单得多。

    我建议现在关闭此案例。 如果我们在将来发现任何无法解决的问题、我将提交一个新问题。 谢谢。 约翰