This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:TPS7B82-Q1输出电流小于1mA

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225173/tps7b82-q1-tps7b82-q1-output-current-of-less-than-1ma

器件型号:TPS7B82-Q1

大家好、

TPS7b8233QDGNRQ1是否可以在输出电流小于1mA 的情况下工作?

负载将是 uA 电流电平。

谢谢

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoxiang:

    是的、该器件没有最低负载电流要求、因此该器件将稳定在低于 mA 的水平。 我认为唯一需要注意的是、某些器件从空载略微变为轻负载、因此精度可能会受到轻微影响。 如果完全存在差异、我希望差异很小。

    此致、

    尼克