This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:在与 BQ25887RGER 结合时充电器检测不起作用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222831/bq2970-charger-detection-not-functioning-while-combine-with-bq25887rger

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ25887

BQ29705电池保护电路和 BQ25887RGER 电池充电器在正常500mA 电流下都能正常工作。 但是、当电池完全放电时、放电 MOSFET 无法像通过充电器检测电路连接充电器电缆时那样导通。 它仍然不存在,我仍然无法解决这两个组成部分之间的冲突。

为了解决这个问题、我在电池接地和 USB_BUS 之间添加了一个0.1uF 电容器、这个电容器会在电池接地端相对于充电器接地产生负电压。 该解决方案大部分时间都可以正常工作、但偶尔仍会出现放电 MOSFET 无法在电池完全耗尽时再次启用的情况。

请注意、R9和 R31为 DNP。 电池组是一个2节7.4V 电池组、BQ29705由电池组的中间引脚供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salinda:

    电池电压可能仍然不足以启用 DSG FET。 即使 DSG FET 由于 BQ29705的寄生体二极管而关断、仍可能发生充电。 电池必须充电至足够的电压、并且接地端需要处于指定值范围内才能启用 DSG FET。 列出了从 UVP 启用 DSG FET 的所有条件 第 9.4.3节过度放电状态 数据表。 您的电池电压和充电器电压是多少?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    非常感谢您的建议和帮助。

    该电池组包含两节串联的锂离子 INR18650-35E 电池、额定电压为7.4V。 BQ29705电池保护 IC 由电池组的中间引脚供电。

    当下部电池的电压降至2.5V 以下时、放电 MOSFET 将按照数据表中有关过放电状态的第9.4.3节所述关断。 连接充电器后、小电流会流过 DSG FET 的体二极管、充电器检测电路可以通过检测-0.7V 的电压来检测这种情况。 当在 V-引脚上检测到的电压高于-0.7V 时、该器件会释放过放电状态并允许 DOUT 引脚变为高电平、一旦电池电压超过过放电检测释放迟滞电压(VUVP +HYS)、就会导通放电 FET。

    需要注意的是、当电池首次连接到电路时、即使电池电压高于2.5V UVP 电压、也会发生这种情况。 在这种情况下、一旦插入充电器、充电器检测电路应检测并打开 DSG FET、如数据表中所述。

    BQ25887RGER 电池充电器使用5V USB 电源为电池组充电。 当连接 USB 充电器端口时、DSG FET 会持续关闭、从而阻止充电过程开始。 这里我还附加了 BQ25887RGER 充电器电路作为您的参考。

    此致

    Salinda Tennakoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salinda:

    这是一个非常奇怪的配置、我们还没有看到有人在电池组的中间使用过它。 通常、该器件用作单节电池保护器。

    即使 DSG FET 关断、由于 FET 的体二极管、仍然应该可以进行充电。  

    请务必注意,当电池首次连接到电路时,即使电池电压高于2.5V UVP 电压,也会发生这种情况。 在这种情况下、一旦插入充电器、充电器检测电路应检测并打开数据表中所述的 DSG FET。[/引述]

    正确、这通常仅在刚刚连接电池时发生。 在 UV 模式下、器件需要 A 充电器并且 电芯电压高于 UVP + Hysteresis、才能使 DSG FET 导通。  

    如果 DSG FET 突然关断、是否会触发某些保护功能? 是否已检查是否可以触发任何保护?  

    如果拆下顶部电池、是否仍然出现问题?

    周末愉快!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回答、并深入了解我实施的异常配置。 我知道、在电池组中间使用此特定设置的情况并不常见、因为此组件通常用作单节电池保护器。

    关于您在 DSG FET 关断的情况下对充电能力的评价、我知道由于 FET 的体二极管、充电应该仍然可以实现。

    为了解决提出的关切问题,我想提供一些补充资料。 由于我找不到合适的 TI 2节电池保护 IC、因此决定将 BQ296203DSGR (可为两节电池提供过度充电检测(OVP)和过度放电检测(UVP))与 BQ29705DSER (可提供充电过流检测(OCC)、放电过流检测(OCD)和负载短路检测(SCP))结合使用。 BQ29705DSER 由 BQ296203DSGR 通过 P-MOSFET 进行控制。

    在测试过程中、上述所有模式均已成功验证、并按预期运行。 不过、我发现与 BQ29705DSER 配对时充电器检测电路无法正常工作。 发生这种情况是因为当电池完全放电时、BQ296203DSGR 会断开 BQ29705DSER 的3.3V 电源。 为了解决这个问题、我决定通过使用 R31而不是 R8来为 BQ29705DSER 供电。

    我使用单节电池对 BQ29705DSER 的独立功能进行了进一步测试、结果如下:

    1. 当电池电压超过2.6V 时、两个 MOSFET 均正常运行并按预期开启。
    2. 当电池电压降至2.6V 以下时、DSG FET 未导通、但电池仍可以通过 DSG FET 的寄生体二极管缓慢充电。 一旦电池电压达到2.6V、DSG FET 就会按预期开启。

    当 BQ29705DSER 与 BQ25887RGER 结合时、会出现主要问题。 BQ25887RGER 会启动涓流充电、但这种涓流充电不足以通过 DSG FET 的寄生体二极管为电池充电、从而防止电压达到2.6V。

    我已经彻底检查了这种情况、可以确认没有触发任何其他保护措施、并且由于上述原因、DSG FET 根本没有导通。

    非常感谢你在解决这一问题方面提供指导和帮助。 如果您需要任何其他信息或希望我执行进一步的测试、请告诉我。

    感谢您的关注和支持。 我期待您的答复。

    此致、

    萨林达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salinda:

    非常感谢您的详细解释和调查结果! 现在我对正在发生的事情有了更清楚的了解。  

    如果我理解正确、则由于 DSG FET 的体二极管无法变为正向偏置、BQ25887无法提供涓流充电。 是这样吗? 如果是、那么您可能可以 尝试在 DSG FET 上添加一个肖特基二极管、以查看它们是否能够变为正向偏置、从而将电池充电至适当的电池电压。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙