Other Parts Discussed in Thread: BQ25887
主题中讨论的其他器件:BQ25887
BQ29705电池保护电路和 BQ25887RGER 电池充电器在正常500mA 电流下都能正常工作。 但是、当电池完全放电时、放电 MOSFET 无法像通过充电器检测电路连接充电器电缆时那样导通。 它仍然不存在,我仍然无法解决这两个组成部分之间的冲突。
为了解决这个问题、我在电池接地和 USB_BUS 之间添加了一个0.1uF 电容器、这个电容器会在电池接地端相对于充电器接地产生负电压。 该解决方案大部分时间都可以正常工作、但偶尔仍会出现放电 MOSFET 无法在电池完全耗尽时再次启用的情况。
请注意、R9和 R31为 DNP。 电池组是一个2节7.4V 电池组、BQ29705由电池组的中间引脚供电