This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:Vbia-Vout<1.6V

Guru**** 1821780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225012/tps74801-vbias-vout-1-6v

器件型号:TPS74801

大家好、

对偏置和 IN 输入使用相同的电源

VIN=VBIAS=3.3V

VOUT=1.8V

Iout=0.5A 时

此设计有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:

    在这种情况下、器件处于 VBIAS 压降状态。 VBIAS 压降与正常的 VIN 压降略有不同;在空载时、VOUT 通常以其目标为目标、但负载调节能力非常差、因此会随负载而显著下降。 在这种情况下、VBIAS PSRR 也显著降低。  

    此致、

    尼克