This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:低侧降压转换器电压反馈

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225149/uc3843-lowside-buck-converter-voltage-feedback

器件型号:UC3843

我正在制造非同步降压转换器。 开关位于低侧而不是高侧。

输入电压= 400-840V

输出电压= 320V

Pout=4.4kW

我想为该电路使用一个简单的 PWM IC。 UCx84x 看起来是一个很好的解决方案。 该电路如下所示。

我想检测  负载上的电压、并将其作为反馈发送到 UC3843。 您能提供这样做的最佳方法吗?

我曾尝试使用 PNP 晶体管、但在这种情况下无法将输出电压控制到320V。

我还使用了一个差动运算放大器电路,在这种情况下 Vout 是调节的,但我不知道如何计算 补偿网络在这种情况下,因为它使用分压电阻器计算...

如果你有任何建议,在这种情况下,我可以尝试它...