This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:在轻负载模式下发生充电噪声

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220321/bq24715-charging-noise-occurs-in-light-load-mode

器件型号:BQ24715

您好、TI 团队、

我们的客户反馈使用 BQ24715时出现了新问题。 也就是说、 当适配器被连接并且电池被完全充电至13.8V 时。 计算机关闭时、他们测量到适配器的输出电压 为19.9V、输出电流为45mA。 这时充电器不会给电池充电、只给系统供电、开关频率在8kHz 到600kHz 之间跳变、就 会出现充电噪声。 但 当 笔记本电脑 启动 并且负载电流较大时、 开关频率为600kHz、噪声消失。

波形如下所示:

我们想知道 此问题的原因是 BQ24715已在轻负载情况下进入 PFM 模式、您可以确认吗?  我们是否可以通过始终在 PWM 模式下设置 BQ24715来解决此问题? 如果是、如何实现它? 否则、能否就这个问题提出一些建议?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    是的、 为了提高转换器轻负载效率、bq24715在轻负载时转换为 PFM 控制、在 LDO 中执行充电禁用或者充电操作。 无法禁用任何 PFM 模式。 因为充电噪声仅在电池充满电时发生。 我建议在电池充满电时禁用充电、以查看这是否会降低充电噪声。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我们的客户反馈、 当他们在电池充满电后禁用充电时、电流噪声仍然存在。 他们还发现 、在轻负载条件下、 即使适配器未插入、也会产生噪声。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    最小频率可以限制为40kHz 以避免音频噪声(ChargeOption () bit [10]=1)。 我 建议 启用此位、以检查这是否会降低客户看到的噪声。 如果这样不起作用、我的下一建议是订购 BQ24715 EVM 板、查看它们是否重现问题、以确定客户设计或实际充电器是否存在问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我们 设置了 ChargeOption() bit[10]=1,但问题仍然存在。 我们还尝试修改输出电感器和电容器的尺寸以排除谐振干扰问题、发现我们需要添加一个非常大的电容器来修改电容、充电噪声消失、直到添加超过220uF 的电解电容器。 但此时、我们仍然可以从 MOSFET 听到一点声音、没有像2KHz ~ 3KHz 充电噪声这样的声音。

    我们按如下方式捕获了输出电流和电压波形:

    1) VSYS 电感器输出之后的波形

    2) 2)添加220uF 电解电容器后的 VSYS 波形  

    3) SW 的波形

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    我建议订购 BQ24715 EVM 板、查看它们是否会重现问题、以确定客户设计或实际充电器是否存在问题。 我还建议客户查看 BQ24715 EVM 用户指南中的原理图、确保设计不会遗漏任何内容。

    此致、

    克里斯蒂安