This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:由于 TUSB1064、辅助信号眼图有所减小

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217577/tusb1064-aux-signal-eye-diagram-was-decreased-due-to-tusb1064

器件型号:TUSB1064

可能与之相关的人员

我们将通过 USB C 型设计替代模式。

我们将使用 TUSB1064。

链路训练有时会失败。 因此、我们 通过差分探头检查了 Aux 正极和负极的波形。

我们注意到该波形在通过 TUSB1064后减小。

我已随附 waveform.e2e.ti.com/.../_5B00_Problem_5D00_-decrease-the-swing-of-AUX-after-pass-through-TUSB1064.pptx

您能告诉我如何通过 TUSB1064最大程度地降低 AUX 的眼图吗?

请告诉我我们是否可以增加 AUX 信号。

此致、

Y. 中西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. 中西三

    TUSB1064 AUX/SBU 为无源开关、不控制或驱动 AUX 信号振幅。 您能否测量 AUX/SBU 总线的共模电压? 它们需要遵循如下所示的 TUSB1064规范。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的戴维-圣

     感谢您的答复。

    我测量了 AUXP 和 AUXN , SBU1,2。

    请检查波形。

    规格是否为直流电压?

    如果是、负面影响看起来比规格略低...

    您能否查看随附的文件并提供建议。

    e2e.ti.com/.../_5B00_Problem_5D00_-decrease-the-swing-of-AUX-after-pass-through-TUSB1064_5F00_rev2.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. 中西三

    单端 AUXN 测量在每个分段使用不同的垂直刻度、因此我无法判断 AUX 本身是否存在问题。  

    但在共模电压正确的情况下、SBU/AUX 开关应能正常工作。 它是一种没有任何信号补偿的无源开关。 但根据 DP 规范、348mV 差分峰峰值电压高于270mV、348mV 差分峰峰值电压是否存在特定问题?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >单端 AUXN 测量在每个分段使用不同的垂直刻度、因此我无法判断 AUX 本身是否有问题。  
    OPS、很抱歉、我应该怎样显示波形呢?

    我只是检查电压与规格的比较。 我怀疑 AUX_N 有点低...  
    但是、如果范围超出工作范围、则输出不应显示任何内容。 在这种情况下、网站 TUSB1064正常工作。

    我们的问题是  

    通过 TUSB1064后、振幅减小。

    由于 笔记本电脑的驱动能力、当连接到 DP-MIPI 转换器 IC 时、348mV 将低于270mV。

    因此、DP-MIPI 转换器 IC 有时无法回复供电方器件。  

    虽然我们无法增加振幅、但我想避免由于 TUSB1064而减小振幅。

    此致、

    Y. 中西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. 中西三

    您可以使用万用表测量 AUXP 和 AUXN 的共模电压。  

    是否可以共享原理图和布局?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫-桑

    我在 ppt 中添加了电路图。

    我输入 SBU1、2以及 AUX P 和 N 的电压、我通过万用表对其进行测量。

    请检查一下。

    e2e.ti.com/.../_5B00_Problem_5D00_-decrease-the-swing-of-AUX-after-pass-through-TUSB1064_5F00_rev3.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已在 TUSB1046侧正确填充100k 上拉/下拉电阻? 从 TUSB1064共模测量中可以看出、共模电压超出了 TUSB1064规格。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大卫-桑
     抱歉,我的回复太晚了。

    正如我之前通过电源点展示的、我们如上图所示输入了100k Ω。

    我还在功率点幻灯片中提到了有关电压的情况。

    请参阅下面的。


    BTW、您是否有增加 灌电流器件侧摆幅电压的解决方案?

    如果我们能找到这种增加 AUX 摆幅电压的解决方案、就能达到 DP 规格。

    此致、

    Y. 中西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. 中西三

    AUXP 上的100k 下拉电阻是强下拉电阻、因此 AUXP 上的预期电压为0.3V。 AUXN 上的100k 上拉电阻是强下拉电阻、因此预期电压为3V。 但您的测量显示 AUXP/AUXN 电压不符合规格、这就是为什么我要询问是否正确安装了100k 上拉/下拉电阻器。

    AUX 摆幅电压必须由源增加。

    谢谢
    大卫

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫-桑

    感谢您的快速回复。

    如 下图所示、

    100k 欧姆位于转换器块中、位于 TUSB1046之后。(它不是 TUSB1064)

    当时、我们已请 TI 成员查看电路。

    不过、我是需要在 TUSB1064之前还是之后放置100k Ω?

    请给我建议。

    AUX 摆幅电压必须由源增加。

    关于这一点、  

    我通过几台 PC 检查了摆幅电平。  每台 PC 的级别不同。

    我知道摆幅电平取决于 PC。  

    即使受电方可以请求供电方、摆幅电平也会受到限制、或者由于受电方无法接收 AUX 通信、基本上受电方无法向供电方发送请求。

    这是我的分析结果。

    你对这一考虑有什么评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的物理 AUX 实现是正确的。

    对于 TUSB1046、

    AUXP 上的1.100K 下拉

    在 AUXN 上、100K 上拉至3.3V

    对于 TUSB1064

    1M 上拉至 AUXP 上的3.3V

    AUXN 上的1M 下拉

    但您的 AUXP/N 测量与 AUX 实施不匹配。 我希望在 AUXP 上看到0.3V、在 AUXN 上看到3V。 因此、您需要检查100k 在 TUSB1046侧是否正确组装、因为100k 比1M 电阻器更强、或者您需要检查您的 FLIP 引脚、确保正确驱动 FLIP 引脚。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫-桑

     抱歉,我的回复太晚了。

     因为我们在日本过了国庆节。

    您能告诉我如何 检查 100千欧姆和翻转引脚吗?

    您在 下方说过

    >对于 TUSB1064

    > 1. 1m 上拉至 AUXP 上的3.3V

    > 2. AUXN 上的1M 下拉

    但我担心的是、我们在 TUSB1064之前放置了2m Ω 下拉电阻。  

    您能给我评论2Mohm 下拉吗?

    抱歉、我在下面向您提出了相关问题。

    >> BTW、您是否有提高灌电流器件侧摆幅电压的解决方案?
    >>如果我们能找到这种可增加 AUX 摆幅电压的解决方案、就能达到 DP 规范。
    > AUX 摆幅电压必须由源增加。

    您的意思是在与 Rx 通信后,摆幅水平是由源端调节的,不是吗?

    然而,摆幅水平受源限制。  有些电源是低驱动功率。

    而有些客户希望使用长电缆。 在这种情况下、摆幅电平变低。

    如果您 可以建议 IC 增加 AUX 的摆动电平、您能告诉我吗?

    此致、

    Y. 中西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. 中西三

    SBU1和 SBU2上的2MΩ Ω 下拉电阻器表示 ESD 和 EMI/RFI 元件的泄漏、包括端接以确保无悬空节点、旨在显示符合 USB Type-C R1.0中的 zSBUTermination 标准。

    源极侧(TUSB1046)具有更强的100k 上拉/下拉电阻、而接收侧(TUSB1064)具有更弱的1M 上拉/下拉电阻。 因此、共模电压主要由100k 上拉/下拉电阻驱动。 目前、根据万用表测量结果、您在 AUXP/N 上的共模电压不正确。 您需要先解析它。 解决共模电压问题后、您可以检查 AUX 摆幅电压是否符合规格。 如果电压过低、则需要增加 AUX 摆幅电压、我不知道有其他解决方案。  

    您可以针对正常和翻转 USB Type-C 方向测量 FLIP 引脚上的电压、并且可以直观地检查源侧是否填充了100k 上拉/下拉电阻。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫-桑

     我检查了 FLIP 引脚的电压。 以防万一、我也检查 CTRL 0/1。

    翻转销:3.4384V

    CTRL0:0V

    CTRL1:3.4385V

    我认为 FLIP 引脚的电压没有问题。

    你有意见吗?

    你能告诉我你的信息是什么吗?

    此致、

    Y. 中西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_5B00_Problem_5D00_-decrease-the-swing-of-AUX-after-pass-through-TUSB1064_5F00_rev4.pptx

    大卫·桑

    很抱歉、此外、从上面的消息、

    我来更新一下信息。

    I 测量了 AUX 各部分的摆幅电压电平。

    请参考 PPT 幻灯片并给我们评论。

    我想通过这张幻灯片来分享/提问、

     1. 100k Ω 的摆幅电平是否正常

      2.摆幅水平取决于源设备。

      

    为了避免您遗漏消息、

    让我在下面的中重复这条消息。

    我检查了 FLIP 引脚的电压。 以防万一、我也检查 CTRL 0/1。

    翻转销:3.4384V

    CTRL0:0V

    CTRL1:3.4385V

    我认为 FLIP 引脚的电压没有问题。

    你有意见吗?

    您能告诉我您的估计是什么吗?

    此致、

    Y. 中西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y. 中西三

    1.万用表和示波器之间的共模测量值不一致。 因此、您需要解析两个测量值之间的差异、

    在示波器测量中、

    AUXP 共模电压约为0.12V、但您的万用表测量结果显示为2.6144V。

    AUXN 共模电压约为2.72V、但您的万用表测量结果显示0.24016V。

    2.这个特别的示波器测量结果似乎显示了 AUXN 有一些噪声问题、能否仔细检查并确认这是设置问题?

    3.假设共模电压正确,会有一些振幅损失。 但补偿损耗的唯一方法是增加源 AUX 振幅。

    谢谢

    大卫