This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:操作方法:不使用主机、编程需要主机、操作需要主机?

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224729/bq33100-method-of-operation-works-without-host-host-required-for-programming-host-required-for-operation

器件型号:BQ33100

您好!

我正在考虑将 BQ33100用于需要平衡5个超级电容器堆栈的客户端、但它们需要的器件不需要主机控制器即可实现正常运行、并且运行或编程也不会占用大量固件开销。  

BQ33100是否可以在没有主机控制器的情况下使用?  

它是否需要从主机控制器进行编程才能运行、或者这是可选的吗?

它是否需要主机控制器运行?

谢谢。

凯文·伍德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    设置所有参数需要控制器。 然后、bq33100可独立运行。 理想情况下是使用系统主机。 如果没有主机,则会错过 CIM 等警报。