This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:自卸充电器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350-R1, BQ78350, BQ76940, BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225018/bq76940evm-dumb-charger

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76940、BQ78350-R1、BQ78350-R1A

我已经准备好了 BQ7640EVM 并对其进行了设置。  我的问题是,有何建议使用"哑巴充电器"呢?

参数配置和原理图我们可提供很大帮助。

bq78350知道如何进入充电模式。

我的定义是: 愚蠢的充电器-您只需要连接 BAT+和 BAT-、可能是平衡线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我的问题是什么是建议使用"哑充电器"。

    我不确定我是否理解您的问题。 我们不使用"哑巴充电器"一词。 我不知道你这么说是什么意思。 请详细说明。

    [quote userid="562312" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225018/bq76940evm-dumb-charger 如何知道 bq78350要进入充电模式。

    BQ76940将检测流经检测电阻的正电流或负电流。 然后、将从 BQ78350读取该电流。 BQ78350具有电量监测计操作算法、该算法将根据从 BQ76940获得的电流值检测充电、休息和放电。 您可以参考部分、  9.1.2电量监测计工作模式 《主机接口技术参考手册》。

    另外、在部分 2.2 电流和库仑计数。  在本例中、BQ769x0 AFE 是 BQ76940。


    注: BQ76940是一款监控器和电流检测器件、需要与 MCU 进行交互。 在本例中、MCU 是 BQ78350、它也是一种电量监测计。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。 我现在了解了 BQ76940如何开始充电。

    您是否知道我需要设置的任何非默认设置/准零件?  以便与 BQ76940EVM 配合使用。

    关于"笨"充电器、我当时在尝试使用从中学到的术语-使用 bq78350-R1第12页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、g h:

    我看到有两个文档、名为"使用 bq78350-R1"。 但您可能需要参考这一点、 一款。 具体而言、该解决方案包括 良好监测所需的配置。 请参阅部分  2.3电量监测 。  

    您是否知道我需要设置的任何非默认设置/辅助功能?  供充电以便与 BQ76940EVM 配合使用。

    为确保 BQ78350使用工作模式算法而不会出现任何问题、您需要遵循以下条件。

    1-收尾电流> Chg Current Threshold > Quit Current
    2- DSG Current Threshold > Quit Current

    除上述情况外、我认为您应该遵循 上述第2.3节中的配置。 另外、您需要阅读技术参考手册第5节中有关充电算法的内容。

    关于"Dumb"充电器,我当时正尝试使用我理解的术语-使用 bq78350-R1第12页

    对于自卸充电器术语、这简单地说、自卸充电器支持智能或自卸充电器。 "这意味着充电器能够从 bq78350读取或接收充电控制数据、或者不能读取。" 你也可以在网上搜索"智能充电器 vs 哑充电器".

    Unknown 说:
    我的定义: dumb charger -一种只需要连接 BAT+和 BAT-的充电器,可能是平衡线。

    无论是否智能、 充电器都将连接到 PACK+和 PACK-。  

    另一方面、您可能需要使用 BQ78350-R1A 版本。 此外、如果 在静止状态时需要电池平衡、我建议查看  SLUUCM2A。  其他版本仅支持充电期间的电芯平衡。

    此致、
    何塞·库索