This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420:适用于应用的过流保护器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62441, TPS1653, TPS2553, LM26420, TPS1641, TPS62808, TPS1663, TPS2660, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214760/lm26420-overcurrent-protection-device-for-my-application

器件型号:LM26420
主题中讨论的其他器件: TPS1641、TPS62441 TPS62808TPS1663、TPS1653、 TPS2660TPS2595、TPS2553

您好、E2E 专家!

你好。

我需要使用过流保护器件、以避免电路中的电流大于1.2A。

我的电源电压为24V、通过直流/直流转换器(TEN 8-2411WI)可获得5V。5V 电压用于收发器等某些组件。 另一方面、我通过同步直流/直流转换器(LM26420)将5V 电压转换为3.3V 和1.2V、因为我需要这些电压来为其他组件供电、例如 RM46L852CPGET 微控制器和 SDXC 卡。 因此、我需要使用不同的过流保护器件来限制电流。 一个过流保护器件、用于将我的24V 输入电流限制在1.2A、另一个用于将3.3V 电流限制在600 mA、最后一个过流限制用于限制1.2V 20 mA 的电流。

问题源于 LM26420将电流限制为2A 这一事实。不过、如果5V 输入电压的电流受到限制、 例如、电流值为1.2A。它是否会影响 LM26420能够提供的最大输出电流?
以防其影响 LM26420。 它是可以限制通过电感器的 LM26420输出电流吗、还是会导致过热甚至损坏电感器?

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    如果5V 输入电源的电流限制为1.2A、这也会降低 LM26420可提供的最大电流。 您可以使用公式估算这一点:输出功率=输入功率 ×(efficience_in %)/ 100。 假设效率为90%、LM26420的总输出功率将限制为5 × 1.2 (假设1.2A 的输出电流限制为5V 电源) × 0.9 = 5.4W。 在20mA 上运行1.2V 输出而在600mA 上运行3.3V 输出、总功率应仅约为2W。

    当达到5V 电源的电流限值时、将导致5V 电源崩溃。 这将导致 LM26420进入 UVLO 模式。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    你好。

    我仍然对 LM26420电感器的功能有疑问。

    尽管我可以限制输入的电流、但我还需要一种机制来限制 LM26420提供的两个输出的电流、因为我不希望3.3V 和1.2V 输出处产生过大的电流、因为电流是可变的 由于温度和编程功能、因此器件将根据情况消耗更多或更少的电流。

    另一方面、根据我设计的应用电路、将 TPS1641放置在二极管"D2"或直流/直流转换器(24V -> 5V)"U10"之后或之前的最佳选择是什么? 我附上电路的 pdf 文件。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    当电感器电流达到约3.3A 时、LM26420的电流限制会跳变。 如果客户希望将 LM26420两个电源轨的输出电流限制为更低的值、则必须  在3.3V 和1.2V 电源轨的输出上添加额外的电流限制电路/ IC。 客户还可以考虑使用我们更新的双轨转换器 TPS62441、它具有两个1A 输出电源轨。

    如果需要限制来自24V 电源的电流、最好在二极管之前增加电流限制电子保险丝。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    你好。

    我已经了解 LM26420中电感器的功能了。 但是、我对 LM26420还有更高的期望、我很失望、因为限制通过两个外部 TPS6244的电流的选项无法说服我。

    您知道符合我要求的同步直流/直流转换器吗? 也就是说、它能为我提供两个输出、能够在5V 输入电压下调节它们的电压和电流、从而获得1.2V 的电压(限流为20 mA)和3.3V 的电压(限流为600 mA)?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我们没有任何设备(< 7V VIN )具有可编程电流限制,可以满足客户要求。 通常、客户会根据自己的要求添加外部电流限制 IC。

    上一篇文章中建议使用的新型双轨转换器 TPS62441仅替代了旧版 LM26420。 它还需要外部电流限制器。

    客户可能还需要检查3.3V 电压轨的 TPS62808。 它是一款额定电流为0.6A、峰值电流限制为1.1A 的转换器。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    你好。

    不幸的是 ,我们得知没有综合的替代办法。

    我将对我的原型使用 LM26420、因为 TPS62441目前没有库存。 将来、对于确定性 PCB、我将使用 TPS62441。
    另一方面、

    1) 1)您能否推荐我用于限制3.3V 和1.2V 输出的可调节电流限制 IC?

    我也有关于 Vin (4.5-5.5V)和 Vinc 之间的电阻器的问题。 在数据表中、它注释应该将一个 RC 滤波器位于 Vinc 引脚上、但是数据表建议使用4.99欧姆的电阻器、以及100mW 的极小额定功率。 因此、如果电压为5V、而电容器最初放电时、将循环1A 的电流。

    2) 2)这是文档中的错误、还是因为高电流的存在时间很短、根本没有任何影响?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    针对 RC 电阻的低额定功率是滤波器是合适的、因为1A 电流只是一个短时间内的瞬态电流。

    对于电流限制 IC、您可以打开一个新话题吗? 我想这些产品属于 LP-PS 团队、  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么要限制电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    你好。 请参阅以下初步查询:

    "我的电源电压为24V、通过 DC/DC 转换(TEN 8-2411WI)我可以获得5V。5V 电压用于收发器等某些组件。 另一方面、我通过同步直流/直流转换器(LM26420)将5V 电压转换为3.3V 和1.2V、因为我需要这些电压来为其他组件供电、例如 RM46L852CPGET 微控制器和 SDXC 卡。 因此、我需要使用不同的过流保护器件来限制电流。 一个过流保护器件、用于将我的24V 输入电流限制在1.2A、另一个用于将3.3V 电流限制在600 mA、最后一个过流限制用于限制1.2V 20 mA 的电流。

    问题源于 LM26420将电流限制为2A 这一事实。不过、如果5V 输入电压的电流受到限制、 例如、电流值为1.2A。它是否会影响 LM26420能够提供的最大输出电流?
    以防其影响 LM26420。 它是可以限制通过电感器的 LM26420输出电流、还是会导致过热甚至损坏电感器?"

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    你好。

    其他信息:

    我将对我的原型使用 LM26420、因为 TPS62441目前没有库存。 将来、对于确定性 PCB、我将使用 TPS62441。

    另一方面、1)您是否可以推荐可调节电流限制 IC 来限制3.3V 输出、并推荐其他 IC 来限制1.2V 输出?

    此外、当前 TPS1641没有库存(您推荐我使用24V 输入)、TPS1653、TPS1663或 TPS2660是否可以作为替代产品?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    对于电流限制 IC、我认为最好打开一个新话题、以便有相关产品线的标签。 我要在已回答与直流/直流相关的问题时结束这一主题。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、

    你好。

    另一方面,您还没有回答我的问题:目前 TPS1641没有库存(您推荐我使用我的24V 输入),

    1) 1) TPS1653、TPS1663或 TPS2660是否可以作为替代器件? 与此问题相关的是、

    2) 2)您能否提供一些有关高侧开关控制器和高侧开关的信息? 我对这些很好奇、因为它们对于汽车应用非常有趣、在我的 Case 卡车中就是如此。

    根据我得到的信息、可以使用 TPS2595来保护5V 的电源电压。

    3) 3)是否正确?

    4) 4) TPS2553是否是 TPS2595以及3.3V 和5V 电压的替代产品?

    5) 5)您能提供任何 TI 解决方案或建议、以保护我的微控制器免受1.2V 电压过流的影响吗?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我们的产品系列仅支持降压转换器 LM26420和 TPS62441。 若要在 TPS6141和控制器等其他器件上获得支持、请在标题中使用正确的转换器名称来创建单独的线程、以便将该线程转至相关的产品线。

    此致、

    瓦伦