This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:电源模块替代

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40055, TPSM82866A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1225027/tpsm82866a-power-module-replacement

器件型号:TPSM82866A
主题中讨论的其他器件:TPS40055

您好!

我有一个定制载板、电源为5V 8A、采用 TPS40055实现、供电电压为8到36V。

我打算在以前的电源的输出中添加另一个具有 TPSM82866A 的电源、以提供3.3V 和6A。

我的问题是、TPSM82866A 是否支持在此级联配置中使用。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、类似这样的级联是典型的用例、也可以。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回答。 我将尝试此配置。