This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:电池电子装置负载补偿

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222698/bq34110-battery-electronics-load-compensation

器件型号:BQ34110

您好、专家!

我们有客户提出的这个问题:

阅读 BQ34110技术手册 第2.7.8节 、规定电池电子负载(电池系统静态电流)的最大补偿值为765uA。

我们如何适应大得多的静态电流、例如在5mA 周围?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    无法为该器件指定更大的静态电流。 自放电校正 将有助于减小误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您观看本视频。  

     想知道我们是否可以批量添加另一个参数来抵消静态电流的有限范围?
    我们来试一下。

    此致、
    阿奇·A·阿奇