This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:如何更改以便仅在该芯片上进行电流控制

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-FLYBACKEVM, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224727/lm3481-how-to-change-in-order-to-have-only-current-control-on-this-chip

器件型号:LM3481

您好!  

我正在使用这个芯片来控制反激式变压器、参考文献为 LM3481-FLYBACKEVM。 我阅读了 LM3481的规格表、发现尽管有 ISEN 用于电流控制、但仍然有 FB 用于电压控制。 如果我只需要电流控制、可以通过更改什么来实现该目的?  

谢谢。  

刘云

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun Liu、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    您写道:
    >如果我只需要电流控制,我可以改变什么来实现它?

    我假设您正在寻找一个能够为负载(例如 LED 灯串)提供恒定电流的转换器。

    请勿将逐周期峰值电流模式控制(快速内部环路)与平均电流调节相混淆。
    请查看此文档了解更多说明:
    www.ti.com/.../sboa187e.pdf

    升压转换器的典型用例是稳定输出电压、因此有一个电压反馈引脚。
    这是实际(外部)调节环路。

    如果希望改用电流进行调节、则需要采用电流感应电阻器(与负载串联)
    并将检测电阻两端的压降用作电压控制型 FB 引脚的反馈。

    如果使用隔离式拓扑、这一概念将会更加复杂、因为您需要跨越光耦合器。
    此外、您不希望在电流检测电阻上产生过大的损耗。
    因此、我建议使用本文档中所示的电流检测放大器:
    e2e.ti.com/.../power-tips-how-to-control-multiple-loops-in-a-power-supply

    此致
    哈利