This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:高输入电压

Guru**** 2388940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224549/ucc256404-high-input-voltage

器件型号:UCC256404

您好!

我´m 看看这个控制器 UCC256404一个 300W LLC 转换器. 输入电压在500V 浪涌时为800V、高于数据表中写入的允许700V。 是否可以 为此控制器使用外部启动稳压器? 您能举几个例子吗? 我正在考虑使用齐纳二极管为高压启动提供偏置电压。  

如果不是、您对高输入电压应用的控制器选择有何建议?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明晓:

    您遇到的问题是高侧栅极驱动器的绝对最大额定电压。 对于该电压轨、您需要使用具有外部栅极驱动器的 LLC 控制器、例如 UCC25600。 遗憾的是、这是一款较旧的器件、但功能要少得多、但可能是我们的 LLC 控制器支持更高电压轨的最佳方法。  

    另一种方法是使用我们的相移全桥 UCC28951。 我们的 PMP8606 参考设计可能是一个良好的开端、但需要进行调整以支持更高的峰值电压。  

    希望这有助于您快速入门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 是的、现在我可以看到难题、但是否可以使用该具有外部高侧栅极驱动器的控制器 UCC256404?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明晓:

    我以前没有看到过这种情况、让我来看看在这样做时可能会出现什么问题。 一个明显的问题是额外的传播延迟 将限制您的最大谐振频率范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明晓:

    忘记了用于监控开关节点的 HS 引脚。 它的最大额定值为700V、因此我们不能将其用于更高的电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 这解决了我的考虑!