This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:功率突然下降

Guru**** 2797715 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224535/bq25628-sudden-power-drops

器件型号:BQ25628
主题中讨论的其他器件: BQ25892

我对 BQ25628的实施有疑问。 当我按照数据表中的规定使用此电路时、它会引起短路功率下降、从而使整个系统复位。 此时不仅需要高电流、而且电流低于平均值。

如果我绕过 IC (因此从 VBAT 绕过到 VBAT_OUT)、系统工作正常。 通常我会说可以有新的原因,但因为这几乎是我从旧的硬件版本改变的唯一的东西,它似乎只能是这个电路。 在旧硬件上、我们使用了 BQ25892、但由于新的功耗要求、我们将了 BQ25628。 我想说、应该启用唯一的 BATFET、并且默认情况下已启用。 系统消耗的电流大部分时间是在100mA 附近。 理论上、它可以增加到2A、但这在实际使用中绝不会发生。

我知道除了电路之外、还有更多的因素(例如 PCB 设计软件)、但我想排除电路中可能出现的错误。

我们还可以尝试实施或更改什么其他东西吗?

更新:

我想我发现了这个问题。 可能是看门狗计时器、它导致了每40秒下降一次。 我现在禁用了它的计时器、从那时起、问题没有发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题得到解决非常好。

    谢谢。