This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:TPS628502-Q1中用于 MODE/SYNC 引脚的较大限流电阻器

Guru**** 2517000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224047/tps628502-q1-larger-current-limiting-resistor-for-mode-sync-pin-in-tps628502-q1

器件型号:TPS628502-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS628502

HI Experter、

目前我们针对 TPS628502的设计。

VIN 和 MODE/SYNC 之间有一个4.7K 欧姆的电阻器。

则可以将其更改为47k 欧姆、以降低功耗。

您有任何疑虑吗? 请告知我们您的评论。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    感谢您联系我们。

    将 R1_103从4.7k Ω 更改为47k Ω 不应该是问题。

    进入 MODE/SYNC 引脚的漏电流非常低。 那么、使用47千欧姆电阻可以降低多少功耗呢?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    谢谢,这是非常清楚的。

    这一点可以降低功耗以满足我们的规格。

    尊重。

    William。