This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:TI 解决方案建议

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224717/tps62868-ti-solution-suggestion

器件型号:TPS62868

尊敬的团队:

我是否可以知道完整的部件号可以替代 LX7178-01CSP-TR?


非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    以下是我可以为它找到的 D/S: https://www.microsemi.com/existing-parts/parts/112290#resources 

    看起来 Vout 可以设置在0.6V 到1.2V 之间。

    TPS628660BYCG 是一款具有 I2C 接口且采用 BGA 封装的6A 类似器件。

     TPS6286910CRQY 是一款6A 类似器件、具有 I2C 接口、采用 QFN 封装。  其 Vout 范围比 LX7178更宽。

    这就是您要找的器件吗?

    克里斯