This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:典型的高侧最小导通时间参数

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745, PEET-GUI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221296/lp87745-q1-typical-high-side-minimum-on-time-parameters

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745PEET-GUI

团队 成员

我需要确认 典型的高侧最小导通时间参数、以便于进行数据分析和计算 Lp87745的虚拟温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,

    您可以详细说明您的问题吗?   您指的是什么典型的高侧最小值 ?

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Ishtiaque

    FET 最大接通时间和最大关断时间为 BUCK1~BUCK3和 BOOST、BUCK 开关频率为17.6MHz、BOOST 开关频率为4.4MHz。
    我需要参数来计算 LP8774的开关损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阁下,

    数据表中在电气特性的7.6和7.8主题中提供了有关降压和升压的 RDS (on) HS FET 和 LS FET。 它们可用于计算开关损耗。 如果这没有帮助、请告诉我。

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Ishtiaque,

    我认为 Rds (on) 是 计算  导通 损耗而不是开关损耗的参数。  

    因此、我需要  FET 最大导通时间的时间参数和 BUCK1~BUCK3和 BOOST 的最大关断时间。

    此致、

    杉杉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阁下,

    我能知道进行此练习的最终目标是什么吗?

    是否要计算器件的效率? 如果是,那么我们有 PEET-GUI- PMIC Efficiency Estimator Tool (https://dev.ti.com/gallery/info/PMIC/PMIC-Efficiency-Estimator-Tool ),它可以用于分析,数据是从器件测量的真实数据。

    您可以改变电路板的温度、开关频率、热阻等。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishtiaque、

    感谢您的回复。

    我要编写一个 DJB 文件、需要计算 LP87745的热指标。

    我  在 PEET-GUI - PMIC Efficiency Estimator 工具中找到结温。 但我想知道具体的计算方法和相应的参数。 能否提供一些相关内容?

    此致、

    杉杉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阁下,

    对于热性能、我们在数据表中有热阻值。 但是、如果您需要前面提到的特定数据参数、从设计团队那里获得这些参数后、我会给您回复。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shanshan:

    根据数据表、您可以计算降压转换器的最短导通时间、如下所示。

    最小输出电压/最大输入电压* 1/FSW_max =(0.8V /4.0V)*(1/Vin 19.2MHz)= 10.4ns。

    实际上、可以假设这比计算值要短一些。

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishtiaque、

    感谢您对降压转换器最短导通时间的回复。

    BOOST 的计算公式是这样的: 最小 Vin/Max Vout * 1/FSW_max?

    此致、

    杉杉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shanshan:

    对于升压、占空比为 D= 1 - Vin/Vout、因此公式会相应地变化。 低 sid FET。

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishtiaque、

    好的。

    感谢您的回复。

    此致、

    杉杉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很乐意为您提供帮助、如果问题已解决、我们可以关闭此主题吗。  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishtiaque、

    好的、谢谢。

    此致、

    杉杉