This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224120/lm2596-lm2596-problem

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件:LMR14020

您好、TI 专家...

我的设计具有以下参数:

VIN = 12V  

VOUT =-12V

Iout = 3A

是否建议使用该元件进行电压反转? 我已经完成了这项操作、但当我在线圈上施加负载时、线圈开始发出噪声。
如果此组件不适用、您会推荐任何其他组件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    反相降压/升压设计的主要考虑事项是确保 VOUT 引脚能够处理 VIN+|VIN|。 看起来还可以。 您也可以使用此 应用手册 作为参考。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于浪涌电流、您会建议使用哪种电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶稣!

    在上面链接的应用手册中、有一个限制浪涌电流的内部软启动电路。 器件型号为 LMR14020。

    此致、

    理查德