This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5036:是否需要不必要的元件? 我不使用 AUX PS 和 SR。

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5035C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224306/lm5036-are-unnecessary-components-needed-i-do-not-use-aux-ps-and-sr

器件型号:LM5036
主题中讨论的其他器件:LM5035C

大家好、

您能在下面询问我们的客户吗?

我不会使用次级整流器和辅助电源。 是否需要安装决定次级整流器和辅助整流器工作情况的组件? 即:电容器 SSSR、电阻器 RD1和 RD2、电阻器 RON。

问题的原因是 LM5035C 芯片不带电阻 DLY 的不可操作性-" LO 和 HO 到 SR1和 SR2输出的时序编程引脚。 也没有使用二次侧整流器"。  我以前的体验。

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我会担心的是、SW_AUX 引脚将在没有任何东西连接到它的情况下尝试进行调节(开关)。 您还需要确保提供了 VCC、否则它将进入 UVLO 并且器件将不会调节输出。  

    如果移除 RD1和 RD2、则引脚将处于高阻抗状态。 如果在提供的死区时间公式中使用该值、则理论上会是无限的死区时间、这会导致 SR 不进行开关。 但是、根据是否存在设置"最大"死区时间的内部电阻、可能会出现一些不确定的行为。  

    如果是辅助、似乎并不是器件无法运行的原因。 和 SR。 但是、我会构建原型板、以验证在没有额外组件的情况下是否能够按预期工作。  

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。

    约瑟夫