This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:电流检测操作

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224379/lm3478-operation-of-current-sense

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155、LM5158

关于 LM3478的电流检测功能、有几点我都不明白。

通过选择 Rsn 来设置电流限制的选项类似于如果 Rsn 两端的电压(以 ISn 的输入形式给出)超过阈值(~190mV)、MOSFET 在下一个周期之前将关闭。

如果 ISn 引脚上的电压~300+mV、则会发生短路检测。 但这会在何时发生呢? 一旦引脚电压达到190mV、MOSFET 就会关断?

我无法完全理解这篇帖子附有的图表。 占空比是使用反馈电阻器设置的吗? 如果未连接负载且电流纹波很小、则流过 MOSFET 的电流将很低。 如果该电压足够低、能够使电流检测电压低于0.1V、占空比是否达到100%? 如果是、如何将输出电压设置为所需的值?

谢谢!

Chiranjeevi M R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chiranjeevi M R、

    预先有一个问题:与我们的一款现代器件相比、您为什么更喜欢非常旧的 LM3478、如 LM5155/6甚至具有集成式 FET 的 LM5158?


    >通过选择 Rsn 设置电流限制的选项类似于如果 Rsn 两端的电压(以 ISn 的输入形式给出)超过阈值(~190mV)、MOSFET 将在下一个周期之前关闭。
    是的。 在一个周期内、通过电感器/FET/检测电阻器的电流将上升、直到达到"特定"的阈值。
    此时、FET 将在周期结束前关闭。

    >如果 ISn 引脚上的电压~300+ mV、则会发生短路检测。 但这会在何时发生呢?
    >一旦引脚电压达到190mV、MOSFET 就会关断?
    您说得对、在正常情况下、过流比较器永远不会跳闸。
    这种情况只会在严重永久性短路的情况下发生。

    >我无法完全理解与这篇帖子附在一起的情节。
    很抱歉、我看不到这个图表。
    无法在此论坛中通过拖放或复制和粘贴方式添加图像。
    请使用插入->视频/图像/文件功能添加图片。

    >使用反馈电阻器设置占空比、对吧?
    是的、但不仅仅是这些电阻。
    忽略电压降、使用此公式定义的占空比 id 仅取决于输入电压与输出电压之比:D = 1 -(Vin/Vout)
    反馈电阻器定义了应达到的输出电压。
    但当输入电压发生变化时、占空比会相应地发生变化。

    >如果未连接负载且电流纹波较小,则流过 MOSFET 的电流将较低。
    请不要混淆平均负载电流和峰值电感器电流。
    在轻负载情况下、通过 MOSFET 的电流仍将以与大负载情况下相同的斜率(由电感器尺寸定义)增加。
    在轻负载的情况下、它将会更早地关闭、并且电感器电流的下降斜率会越来越长。

    >如果它足够低、能够使电流检测电压低于0.1V、占空比是否达到100%?
    >如果是、如何将输出电压设置为所需值?

    不会将电流检测信号与固定阈值进行比较。
    它基本上与电压反馈信号和斜率补偿斜坡的总和进行比较。
    如有必要、可通过一个外部电阻器来配置斜率补偿。

    轻负载时、FET 的导通时间将变短、而不是变长。

    如果传输到输出端的能量大于消耗的能量、过压保护将起作用:

    7.3.1过压保护
    如果反馈引脚上的电压随时上升到 VFB+ VOVP、则会触发 OVP。
    OVP 将导致驱动引脚变为低电平、强制功率 MOSFET 关断。 在 MOSFET 关闭的情况下、输出电压将下降。
    当反馈电压达到 VFB +(VOVP - VOVP (HYS))时、LM3478将再次开始切换。
    有关 VFB、VOVP 和 VOVP (HYS)的限制、请参阅电气特性。

    在另一个方向上、如果 VOUT 远高于 VIN、在重负载的情况下以及如果没有正确计算电流检测电阻、
    控制器可能会遇到实际达到100%占空比的情况、甚至可能损坏 FET 或电感器。
    因此、在计算检测电阻时要小心。

    此致
    哈利