This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:负输出配置

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224578/lm73606-negative-output-configuration

器件型号:LM73606

您好!

我将在我的设计中添加 LM73606、以从正输入(+5V)生成负电压(-4V)轨、如应用手册 SNVA856B 中所述。 但我有一些开放点、或许有人可以澄清。

我不确定下一个引脚应该如何连接:

  1. EN 引脚、以用作 UVLO。 不清楚如何使用应用手册中所述的运算放大器。
  2. SS/TRK 引脚。 电容器是否应该以引脚和负输出端之间为基准?
  3. RT 引脚、用于使用外部电阻器固定频率。
  4. 在自动调制模式中使用的同步/模式。 应该连接到负电压输出?
  5. 偏置。 我认为在此配置中无法使用、但请确认。

此致、提前感谢您的支持。

Raúl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Raúl

    可以  在  应用手册  SNVA856B 中的图7-1所示的电平转换器之前添加一个比较器

    2. 将该引脚保持悬空以实现固定的内部软启动斜坡、 可在该引脚与负输出之间连接一个外部电容器以延长软启动时间

    3. 在引脚和负输出之间放置 RT 电阻器(  有关示例、请参阅应用手册 SNVA856B 中的图8.2)

    4.将 SYNC/MODE 连接到负输出以实现自动模式

    5.只要负电压大于-18V、您就可以在此配置中使用偏置  

    此致、

    拉希尔