请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS709 目标是由15V 产生3.3V 电压
如果在无负载的情况下运行、它只能正确地调节高达9.7V 的 Vin。
超过该值、Vout 会随 Vin 而增加。
如果输出负载为660欧姆、一切都正常。
是否有一些我忽略的最低要求?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目标是由15V 产生3.3V 电压
如果在无负载的情况下运行、它只能正确地调节高达9.7V 的 Vin。
超过该值、Vout 会随 Vin 而增加。
如果输出负载为660欧姆、一切都正常。
是否有一些我忽略的最低要求?