This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:使能引脚的 VIH 和 VIL

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224534/tps54620-vih-and-vil-of-enable-pin

器件型号:TPS54620

您好!

请分享 IC  TPS54620使能引脚的 VIH 和 VIL 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shabeerali、

    根据数据表(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54620.pdf#page=5)的表6.1、使能引脚的绝对最大输入电压为-0.3V 至6V。 如果您在寻找 EN 阈值、它们是不同的。 根据表6.5、器件导通的典型使能阈值为1.21V、而关断的典型使能阈值为1.17V。

    此致、

    艾琳