This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:具有小型电感器的 DCM 运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224171/lmg1210-dcm-operation-with-small-inductor

器件型号:LMG1210

我尝试以一种非标准的方式运行 LMG1210演示板、它似乎过早地被截断。  我不知道为什么。

我将使用磁滞前馈稳压器来响应不断变化的输入波形。  我有一个200nH 的电感器和100nF 的电容器。  我将下方开关设为关闭、独立控制 PWM 输入。  上方的开关获取脉冲信号。  器件开始切换、但随后会切断。  请参见所附图片。  黄色表示栅极信号、绿色表示输出电压。   

输出电压最初的移动方式正是我们所需要的、但随后被切断。  它将定期重新开启。

这可能是什么原因造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您与我们联系! 看起来您的引导电容器没有维持其电量。 通常、低侧电路有助于为引导电容器充电;但是、您曾提到需要将低侧开关保持在关闭状态。  您需要每隔一段时间将 HS (开关节点)拉至接地、以帮助为引导电容器充电。

    另一种选择是使用电荷泵生成电荷。 实际上、我们的团队提供了有关如何实施电荷泵以实现连续栅极驱动运行的文章: 链接。

    如果您有任何问题、请告诉我!

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当电感器放电时、底部二极管肯定会导通。  这段时间可能不是很长、但我在示波器上看到过。  自举电容器电压上的 UV 是多少?  我想我在那个节点上看到了稳定的4V 电压。   

    C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到数据表显示 BST 仅在底部开关打开时启用? 是否有办法禁用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    相关的 UVLO 额定值如下所示:

    HB-HS 差分电压需要保持在3.8V 以上。  

    无法禁用低侧为引导电容器充电;但是、您可以实现 SN6501 或 SN6505等器件 来生成高侧偏置并为引导电容器充电、而无需开启低侧输出。 我正在链接一篇讨论自举电路组件选择的文章: 链接。 第3页的第3.1节讨论了正确调整引导电容器大小以保持高于 UVLO 阈值并避免高侧过早关闭的重要性。

    此致!

    亚历克斯·韦弗