我尝试以一种非标准的方式运行 LMG1210演示板、它似乎过早地被截断。 我不知道为什么。
我将使用磁滞前馈稳压器来响应不断变化的输入波形。 我有一个200nH 的电感器和100nF 的电容器。 我将下方开关设为关闭、独立控制 PWM 输入。 上方的开关获取脉冲信号。 器件开始切换、但随后会切断。 请参见所附图片。 黄色表示栅极信号、绿色表示输出电压。

输出电压最初的移动方式正是我们所需要的、但随后被切断。 它将定期重新开启。
这可能是什么原因造成的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试以一种非标准的方式运行 LMG1210演示板、它似乎过早地被截断。 我不知道为什么。
我将使用磁滞前馈稳压器来响应不断变化的输入波形。 我有一个200nH 的电感器和100nF 的电容器。 我将下方开关设为关闭、独立控制 PWM 输入。 上方的开关获取脉冲信号。 器件开始切换、但随后会切断。 请参见所附图片。 黄色表示栅极信号、绿色表示输出电压。

输出电压最初的移动方式正是我们所需要的、但随后被切断。 它将定期重新开启。
这可能是什么原因造成的?
Chris、您好!
感谢您与我们联系! 看起来您的引导电容器没有维持其电量。 通常、低侧电路有助于为引导电容器充电;但是、您曾提到需要将低侧开关保持在关闭状态。 您需要每隔一段时间将 HS (开关节点)拉至接地、以帮助为引导电容器充电。
另一种选择是使用电荷泵生成电荷。 实际上、我们的团队提供了有关如何实施电荷泵以实现连续栅极驱动运行的文章: 链接。
如果您有任何问题、请告诉我!
此致!
亚历克斯·韦弗