This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950:使用具有不同参数的 PFC

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222387/ucc29950-using-pfc-with-different-parameters

器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: LMG2610

您好:

UCC29950控制器看起来可与特定的升压输出电压(例如385v)一起工作。

然而、它是一个针对"升压"类型运行方式的通用控制器。 没有理由不能将其设置为与 DCM SEPIC PFC 拓扑一起使用、是吗? 需要注意的是、一些事情需要被正确理解和设置。

PL 请参见 pdf 中 Vbulk 连接的附加部分。

-我们的首选输出将是325v -这是因为我们可以使用 EPC 提供的350V GaN 器件。 对于 HB LLC 级、这应该会提供足够的裕度。

-为了开始,我们计划将两个二极管从交流线路连接到 Vbulk 节点。 这也会提供 Vbulk= Vac PEAK 的情况。 对吧?

我们可以根据这里的情况来调节 Rtop 和 Rbttm。、对吗?

其余参数、如 PFC_CS、可根据情况需求轻松设置。

我们是否可以运行 TINA TI 模型来验证这些更改?

ACF 拓扑是否有与 LMG2610类似的 GaN HB 但适用于 LLC?

用于高功率 LED 驱动器的 LLC 级是否能够针对灯串中的电流进行控制以及通过电流控制通过 LLC 进行调光?

感谢您在这方面提供的任何帮助。

-r

e2e.ti.com/.../ucc29950different_5F00_bulk.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    很抱歉、我今天没能回答您的问题。 请给我一两天的时间来回应。

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    很抱歉耽误了我的时间。 我认为这与我们之前讨论的 在 SEPIC 配置中使用 UCC29950的另一个线程有关。

    -您显示的二极管类似于许多 PFC 设计中使用的浪涌二极管,用于 在 Vbulk < Vinac_rec 时(如在启动或输入浪涌期间)对功率器件周围的输入进行分流。 这在升压设计中很有用、但当 SEPIC 在 Vbulk < Vinac_rec 下运行时会干扰其运行

    -是的,你可以缩放 RtoP/Rbttm 来修改 Vbulk

    -很遗憾, 没有可用于 UCC29950的仿真模型

    - LMG3410用于600W LLC 设计

    此致、

    射线