This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:EOS 模式、每2分钟监测一次、SOH 百分比在3小时内变为0

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224081/bq35100-eos-mode-gauging-every-2-minutes-soh-percentage-goes-to-0-in-3-hrs

器件型号:BQ35100

在我的应用中开发/包含 bq335100驱动器时、我使用执行了一项测试:

- EOS 模式

-启动时"新电池"命令发送到 bq35100

-没有编程的 chem id

-连接到实验室电源。

现在、我可以看到 bq35100正在正确测量欧姆值(大约600m Ω、主要是由于电缆和连接)。  发布度量结果每2分钟、我可以看到 StateOfHealth 百分比在2-3小时内下降到0。  相反、测得的 V、I、Temperature 和 Impedance 似乎稳定且正确。

我还观察到,使用 aa 现实世界锂离子氯化物电池,我可以正确地测量4欧姆,并强制消耗电池,我看到阻抗略有上升(预期)。  那么、为什么  StateOfHealth 降至零(从100开始)?

我缺少什么吗?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graziano:

    EOS 模式下的 BQ35100主要应用于 EOS 警报功能、SOH 百分比可能会随电池的不同而发生很大变化、具体取决于具体情况。 由于电量监测计使用化学 ID 中的 Ra 表来估算 SOH、因此所用化学 ID 和实际电池的精确匹配也很关键。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Wyatt、即使这对我们来说是个坏消息。

    此时、我的想法是利用 bq35100获取(尤其是) T、Ohm、Voltage 并确定电池的特性。  然后、为了获得电池电量百分比、我会使用通过广泛的电池特性分析活动获得的自定义曲线。  我们无法使用 ACC 模式、因为我们的应用的耗电量过高

    明白了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graziano:

    是的、如果您有资源高度表征电池单元、可以与 MCU 一起使用、将电阻结果精炼为 SOH 估算。 根据您的电池、电阻可能仍然非常平坦、因此在某些情况下无法实现。

    此致、

    怀亚特·凯勒