This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:电源管理论坛

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223812/tps40090-power-management-forum

器件型号:TPS40090

大家好!

TPS40090用作 具有 两相操作应用的直流/直流交错式升压控制器  、输入 为35Vdc、输出为117Vdc 和5A、 我使用了+6V、 EN 端口上有一个1.2K 上拉电阻器、从而使  TPS40090正常工作。

在~FL 条件的上电测试中、EN 端口具有2 μ A 的3mA 灌电流以使 VEN 低于2V 的阈值 、从而使 PSU 关断和恢复。 我将上拉电阻器从1.2K 更改为100R、使其可稳定工作。

我想、EN 端口具有高 阻抗、因此其灌电流应该很小。

现在我需要一些 建议来 验证 其根本原因。 因为我想使用 EN 端口来开启/关闭 TPS40090、 所以上拉电阻器的电阻不能太小。

这张照片显示了 EN 端口上的 VEN 下降:

BR!

BR!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王磊

    您能否分享一下该设置的原理图? 我有点困惑、因为 TPS40090是一种直流/直流 降压 输入电压绝对最大值为16.5V。

    此外、您是否使用100Ω 或1.2kΩ 上拉电阻器共享 EN 上的电压?

    此致、

    克里斯·巴图斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我无法共享 sch、但 sch 遵循 TI 作为升压转换器基准的 PMP9736。  

     共享照片中的上拉电阻器为1.2K。

    升压电感器为50uH、占空比约为70%、CCM。

    BR!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    好的、我现在明白了。 EN 端口不应出现任何压降、是否 在 EN 端口上同时提供 Vin (35V)?

    此致、

    克里斯·巴图斯卡