This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:这是只支持 CMOS 的直流/直流转换器吗? (如果没有、是否有任何完全集成和/或降压控制器 IC?)

Guru**** 2606825 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223550/lmr54406-is-this-a-cmos-only-dc-dc-converter-if-not-are-there-any-fully-integrated-and-or-buck-controller-ics-that-are

器件型号:LMR54406

我当时正在寻找不在内部设计结构中采用 BJT 的直流/直流转换器(驱动器或完全集成的转换器)。 对于我的应用、我正在寻找完全 由 CMOS 电路构建的 IC。

我当时在考虑使用 LMR54406进行设计、但我无法确定确切的内部结构。 数据表仅显示了一些通用放大器/比较器块。

如果您有关于此芯片或其他 CMOS 选项的任何信息、敬请谅解。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    根据我的理解、任何与温度无关(带隙基准)或温度检测电路、例如热关断、都将在设计中使用 BJT。 您是否要求根本没有 BJT? 或者是主要由 CMOS 构成的器件。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、我要寻找一种 对温度不是很敏感的转换器。 我计划在低温下进行一些测试、根据我的研究、CMOS 器件在低温下比 BJT 器件更好。 因此、内部根本没有 BJT 器件。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我认为这在我们的产品系列中很难找到。 我们可以尝试为您提供尽可能减少设计中 BJT 数量的器件、但没有 BJT 意味着反馈基准电压等可能会降低精度。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、感谢您的到来。 您能否分享这款芯片的较低级别的内部图、或者这是专有的吗?

    当您说反馈基准电压时、您是指误差放大器中的基准电压、对吗? TI 芯片是将 BJT 用于反馈基准电压、只是标准做法、还是使用 CMOS 无法实现?

    如果我想制作自己的离散版本、我可以改用更基本且可能对温度敏感的参考源、例如齐纳二极管、对吗?

    再次感谢您花时间进行解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这根本不是问题。  一般来说、我们不能分享芯片的内部原理图。  

    关于反馈基准电压、是的、您参考误差放大器中的基准电压是正确的。 基准电压通常通过带隙基准来实现、许多制造商已将该基准很长时间用于许多不同的集成电路。 据我所知,有一些研究试图执行这项计划,但没有取得成果。  

    齐纳二极管对温度的敏感度可能会降低、但如果我回忆正确、它可能更容易受到直流偏置引起的变化的影响。  您可以尝试查看此设计、了解它是否能帮助您 TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计| TI.com、 然后您可以与支持这些产品的团队联系、了解它是否符合您的要求。  

    此致、

    理查德