This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:CB 报告 E169910

Guru**** 2547510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222480/tps66020-cb-report-e169910

器件型号:TPS66020

大家好、

客户仅可在 TI.com 上查看 CB 证书(US-27819-UL)、

但他们希望对应的 CB 报告( E169910)至 A6010-CB-1 以及  

您能提供给我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    感谢您联系 E2E!

    我明天会回到你的身边!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当然,请帮助找到报告  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    我有该报告、但客户必须与我们签订 NDA 才能收到该报告。

    此外、我不能在公共线程上共享它。

    请告诉我、我们是否已制定好该 NDA!

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!  

    我们的客户 Wistron 肯定与 TI 签订了 NDA、

    请随时内部验证、

    但在此之前,你会尽快把它发送到我的邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    谢谢您告诉我!

    我会尽快将其发送出去。

    谢谢!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    我们已经给您发送了邮件、

    请寻找并回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:  

    Kevin 目前不在办公室。 我将尝试看看是否有其他人可以帮助你解决这个问题。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    请在这方面帮助,客户已经推送了一个星期,

    他们需要这样才能投入生产,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:  

    我是通过电子邮件发送给您的。

    此致、  

    Aya