This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:开关参数

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1219662/lm62460-q1-switching-parameters

器件型号:LM62460-Q1

尊敬的 TI:

对于高频开关稳压器、开关损耗变得更加重要。 数据表中不包含本主题中的太多信息、您能否提供详细参数? 死区时间、开关 MOSFET 参数(上升、下降时间、Coss 等)、体二极管(正向电压、反向恢复电荷)和 Rboot 电阻器的影响。 是否有根据 Rboot 电阻器计算高侧上升时间的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些参数不是数据表的一部分、需要保密协议披露。

    如果您担心效率和损耗、请使用器件产品文件夹中的 WEBENCH 设计器工具针对您的应用进行仿真。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回复、我们已经签订了 NDA。 我们可以继续进入私有线程吗?

    有了 WebBench、我们只有一个问题、它无法计算最坏的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有为您提供支持的 TI FAE 联系方式? 我可以就此事与他们联系、他们可以进一步帮助进行离线通信。

    此致、

    吉米