This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:SMBus 广播仿真器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223628/bq3050-smbus-broadcast-simulator

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQSTUDIO

您好、团队成员:

祝您度过美好的一天!

在参考测试充电器板我想模拟电池组 SMBus 广播使用 MCU (即 Arduino ). 这样我就可以在不使用基于电量监测计的电池的情况下测试充电器板(100个数量)。

我想知道 我需要发送什么确切的命令(十六进制字节),以实现这一点?  任何应用说明或文档?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    这将是智能电池规范的一部分、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我们是否可以使用 BqEVSW 软件/Battery mgmt Studio (通过电量监测计 BCAST 位设置 )捕获此数据?  

    此外,希望知道电量监测计是否广播电流和电压值,而不管充电器请求读取它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、您好!

    bqEVSW/bqStudio 无法监听总线。 根据电量监测计设置发送广播、不涉及请求