This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:请分享您的命令

Guru**** 2508835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217960/tps62110-kindly-share-the-calaculations

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件:TPS629203

您好、您能分享  TPS62110MRSAREP 的计算结果吗?

Vin=10V (4 -20mA)

VOUT = 3.3V

IOUT=0.01A (只需要6mA)

1MHz

您能否分享电感器输入和输出电容器的计算结果?

我选择了 CIN=10uF、L=6.8uH、cout=22uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是内部补偿器件、因此您可以选择6.8uH 电感器和22uF Cout。 Cin 看起来正常。 详细的应用信息部分位于数据表的第15页。 如果 IOUT 要求很低、您还可以查看其他器件、如 TPS629203。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但我无法计算并证明。 计算值不符合建议值。 为了进行设计验证、我需要提供计算结果。

    您能将 Cin、COUT 和 L 的计算值与相关公式分享吗? 我提交组件选择证明可能会有所帮助。

    请尽快提供此信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请通读 数据表第15页上的第10节"应用和实现"。 这里列出了每个组件的公式。 具体到电感器上、如果在纹波计算中使用10mA Iout、最终会得到一个非常大的值-我建议在这种情况下使用6.8uH 的电感器、因为这是大多数情况下的建议值。

    由于您在应用中仅消耗10mA 或较低的输出电流、因此我还建议检查较低电流的器件、如 TPS629203。

    谢谢。
    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了计算。 但对于 CIN 和 COUT、我可以达到实际值。 这是完全不同的。 在此问题上、您能帮助我吗? 这与计算无关、有些注意事项是不同的。 另外、您能否告诉我、如果输出电流过低、会发生什么情况、因为您建议为每个应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚通过电子邮件向您发送了一份简化的 Excel 文件、用来说明选择 L、Cin 和 Cout 时的一般注意事项。 如有任何问题、您可以通过电子邮件进行跟进。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从那里您可以获得以下信息。 请分享资源

    0.01 Vout 的稳态纹波百分比
    0.033 绝对最大 Vo 纹波要求
    0.05 负载瞬态阶跃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是典型的降压转换器设计指南。 您可以根据自己的喜好更改它们。 正如我之前所说的、如果您对 Excel 还有其他问题、请回复我发送的电子邮件。