This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:BUCK1-3最大输出电容规格

Guru**** 2812525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224392/tps65219-buck1-3-max-output-capacitance-specs

器件型号:TPS65219

TI 您好、此芯片 BUCK1-3的 COUT 规定为最大220uF。 这是否也包括所有负载点的总电容、还是这只是降压转换器的输出电容?

如果我的应用的总电容包括 POL、超出最大值50uF、则可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您使用 E2E。 数据表中指定的最大电容包括本地+ POL。 这些就是降额后的电容要求。 必须考虑陶瓷电容器的直流偏置电压特性、容差、老化和温度影响。 ESR 必须为10 mΩ 或更低。 降压稳压器上没有所需的电容可能会导致稳定性问题。  

    仅供参考、输出电容要求取决于所选 OPN 的开关模式和带宽配置。 如果有任何其他问题、敬请告知。   

    谢谢。

    布伦达