This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:I2C/PMBus 时序检查

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223395/ucd90320-i2c-pmbus-timing-check

器件型号:UCD90320

您好

您可以帮助提供

1.最大值 上升时间(tr)

2.上升和下降时间的定义是什么? 是 VCC 到 VCC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanwen、  

    我们正在探讨这个问题、将在星期二之前与您联系。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    正如脚注所述、它不是由 UCD 控制的。

    但对于100KHz、1000ns 是 OKR、400kHz、300ns 可以。

    上升时间测量值应符合 I2C 规范。 请检查一下。

    此致

    IHE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、颐和:

    下降时间如何? 时序不随 I2C 变化。

    它仍在 VCC 至 VCC 范围内测量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它遵循由 I2C 规范定义的典型值、

    此致

    颐和