This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:TPS40304设计审查和 MOSFET 替代产品。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17308Q3, CSD16301Q2, CSD16340Q3, TPS40304, CSD13202Q2, TPSM82866A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222438/tps40304-tps40304-design-review-and-mosfet-alternative

器件型号:TPS40304
主题中讨论的其他器件:CSD16340Q3、CSD17308Q3 CSD13202Q2、CSD16301Q2、 TPSM82866A

您好!

我是由 Web 工作台电源设计人员设计的电路。 下面是我的电路的附加片段。

下面是 Web Bench 电源设计器电路的参考图片段。

请查看此方案并告诉我们您的评论。 我们是第一次使用此部件、不想让出现任何错误的机会。

其次、我感到困惑、为什么在电源设计器中 M1 MOSFET 漏极电流为5A、而我设计了6A 输出电路。 为什么要使用5A MOSFET 进行开关。

此外、我们为 M1选择了 CSD16340Q3、为 M2选择了 CSD17308Q3。 请告诉我们、此 MOSFET 选择是否正确?

如能尽早作出答复,将不胜感激。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    感谢您为您的5V 至3.3V @ 6A 设计选择 TPS40304控制器。  由于这对您来说是新的、因此您可能需要考虑转换器(具有集成 MOSFET 的开关控制器)或模块(具有集成 MOSFET 和电感器的开关控制器)、而不是控制器解决方案。  较高的集成度通常可实现更小的解决方案尺寸和简化的设计流程。

    浏览一下原理图、我有几个建议:

    1) 1)请勿"填充"SS 电容器(C265) TPS40304需要该电容器在启动期间控制输出电压的斜升速率。

    2) 2)根据您的 EMI/EMC 要求和布局、您可能需要包含一些额外的电阻器、以帮助控制 MOSFET 的导通和关断速率、这可能会导致开关节点振铃。   引脚6 (BOOT)和 C263 (引导设置电容)之间的"引导"电阻可用于控制 SW 节点上的上升压摆率。  引脚5 (SW)与 C263、Q2源极和 Q2漏极之间的结之间的"开关节点"电阻器可用于控制其关断。  通常不建议与 HDRV 和 LDRV 串联电阻、因为它们会干扰 MOSFET 栅极电压的检测。

    3)  CSD16340Q3具有较低的 Rdson、我通常会建议用于6A 应用中的控制(高侧) MOSFET、并且与具有较高 Rdson 的 MOSFET 相比、它可能会产生更多的开关损耗。  您能否分享 Webench 最初建议的 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter James Miller:

    感谢您发送编修。

    Webench 推荐使用 CSD16301Q2 (用于高侧)和 CSD13202Q2 (用于低侧) MOSFET。 高侧 MOSFET 的漏极电流为5A、所以我对能否将其用于6A 应用感到困惑。

    请分享您的想法、以便我们完成电路设计。

    此外、如果您可以 建议  转换器(具有集成 MOSFET 的开关控制器)或模块(具有集成 MOSFET 和电感器的开关控制器)的器件型号、会非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 推荐的 MOSFET 是 CSD16301Q2 (用于高侧)和 CSD13202Q2 (用于低侧)。 高侧 MOSFET 的漏极电流是5A、因此我对能否将其用于6A 应用感到困惑。

    5A"受封装限制的连续漏极电流"本质上是热 RMS 电流限制。  由于开关中的 MOSFET 不承载连续电流、但进行开关操作时、MOSFET 上的 RMS 电流将低于输出电流。  开关频率为600KHz 时、"开通"时间约为1μs。  MOSFET 的额定脉冲电流高达100μs、因此、只要热功率耗散是可接受的、高侧 MOSFET 就可以承受6A 的1μs 脉冲、我不会担心。  您应该能够在 MOSFET 的 Webench 分析中检查该值。

    由于 CSD16301Q2的总栅极电荷只有2nC、我建议将 SW 至引导电容器(C263)减小到22nF - 47nF、因为它不需要150nF 的电容保持即可提供小型高侧 FET 所需的2nC。

    注意: 由于 TPS40304使用低侧 FET 的 Rdson 来设置电流限制阈值、因此低侧 FET 中的任何变化都应在检查 ILIM 电阻器(R157)值之后进行、以确保适当设置电流限制。

    此外,如果您能 建议  转换器(具有集成 MOSFET 的开关控制器)或模块(具有集成 MOSFET 和电感器的开关控制器)的部件号,也将非常有帮助。

    如果您使用 Webench 电源设计器- https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 、并输入包括最小和最大输入电压、输出电压、负载电流和环境温度在内的设计要求、Webench 可推荐为您的应用提供支持的器件。

    左上角是按配置进行筛选的选项: 控制器、转换器和模块。

    如果您正在寻找尽可能小的解决方案、请寻找额定值为6-8A 的模块或转换器。

    如果您希望在满载时实现最高效率、从而最大程度地降低输入电流、则额定电流为10-12A 的转换器或模块通常在6A 时具有最佳效率。

    根据您的任何其他需求、您有很多选择、例如固定开关频率、使能、电源正常等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter James Miller:

    非常感谢您的宝贵支持。

    根据您的建议、我选择了一个我认为由于电路减少而值得使用的模块。 它还会降低布局复杂性。

    我唯一能找到的 instock 选项是  TPSM82866AA0SRDJR。 您可以查看以下链接吗? 仅使用输入输出电容器和 Rset。 您有什么建议吗?或者我们按照 Webench Designer 的建议使用电路吗?

    链接: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/139?noparams=0

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    为了提高可搜索性、您能否将此帖子作为来自电源管理 E2E 论坛的新威胁发布?

    TPSM82866A 应用支持团队的一些人将能够更好地在那里对您进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以... 感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴我们能够为您提供帮助。  我将关闭该主题。