This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:REG0B 位1的读数为1

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223970/bq25890h-reg0b-bit-1-reading-as-1

器件型号:BQ25890H

什么可能是 REG0B 位1读取为1的原因?

数据表仅描述始终读为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    REG0B 是状态寄存器、位1未使用。 该寄存器是只读的、并且位1的值不应以任何方式影响器件的运行。   

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    客户想弄清楚为什么他们读取了 REG0B 位1 = 1、但在数据表中未说明原因。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、  

    根据内部文档、我发现该位最初用作与输入源连接相关的状态位、但在器件发布之前已禁用。 如前所述、位1 = 1或0对器件没有影响、也不表示有任何值得注意的地方。  

    为了在将来更加明确、我已经对更新这个数据表进行了注释以更正说明"始终读取为0"。

    此致、

    加勒特