This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:如何禁用升压转换器、使 Vout = 0V?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224361/lm5156-q1-how-can-i-disable-boost-converter-let-it-vout-0v

器件型号:LM5156-Q1

大家好、

感谢您的支持。

在这种情况下、 为 Vin = 12V 至 Vout = 18V 的传感器供电。 由于我们的客户系统在系统待机时有一个需要< 0.1mA 的请求。 如果我禁用传感器、 传感器处的静态电流仍为~μ A 10mA。 因此、客户希望 关闭升压功能以 满足请求。

正如我所知、 由于 IT 架构[MOSFET OPEN (DUTY = 0%)-> Vout = Vin]、BOOST 无法直接禁用。  我认为唯一的方法是在 Vin/Vout 处添加开关以断开电源轨。 您觉得 BOOST 不提供电源吗?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    当您陈述自己时、升压级本身不能提供任何断开负载的方法。
    因此、唯一的选择是某种串联开关、允许您将其断开。

    此致

    哈利