This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87642Q1EVM:此 EVM 的默认 JSON 文件

Guru**** 2505115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223844/lp87642q1evm-default-json-file-for-this-evm

器件型号:LP87642Q1EVM

这个 EVM 中有一个。 但是对于执行此 EVM 的默认程序、我没有默认的 JSON 文件。

请共享此 EVM 的 JSON 文件。 谢谢

这是一个四相单输出设计。 当我尝试使用 Scalable PMIC GUI 软件创建这样的设计时、我不确定 Buck3和 Buck4监控器选项为何会显示在"Buck"选项卡下。

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    您可以看到 BUCK3和 BUCK4监视器的选项、因为当稳压器配置为三相或四相配置时、UV BUCK3和 BUCK4稳压器的 BUCK3/OV 电压监视器可用于监控外部电源轨。 如需更多信息、请查看数据表中的第7.3.2.1.4节。

    我们将在24小时内通知您有关该 EVM 的配置文件的信息。

    感谢您的耐心等待、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bala、

    请查看您请求的文件附件。

    e2e.ti.com/.../LP876411E2RQKRQ1_5F00_rev0_5F00_2022Feb8.json

    此致、

    弗洛里