This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631010:稳压器的稳定性和效率

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224477/tps631010-stability-and-efficiency-of-voltage-regulator

器件型号:TPS631010

您好!

目前我们正在开发一种使用上述电压调节器、输出电压为1.8V 的产品。 它使用活动模式期间的10mA 电流消耗为 MCU 供电、睡眠模式期间的电流消耗为200uA。 这对降压/升压稳压器的稳定性有何影响? 此外、在此用例中、稳压器是否高效? 到稳压器的输入电压为3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   

     在您的应用中、我认为 TPS63900 或 TPS63901 是更好的选择。  静态电流低得多、效率高得多的直流/直流转换器。

    此致

    陶氏