This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:输出电压= 12V–CISPR 32 B 类发射

Guru**** 2523080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603, TPSM63606EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223735/tpsm63603-vout-12v-cispr-32-class-b-emissions

器件型号:TPSM63603
主题中讨论的其他器件: TPSM63606EVM

你(们)好!

我对  CISPR 32 B 类发射有一些问题。

1.您是否有12V 输出(24V 输入)的任何 EMC 数据?

2.是否也符合 CISPR 32 B 类发射要求?

3.另外,您使用或推荐的过滤器是什么?

此致、

LM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LM:

    我们现在在数据表中有输出5V 和3.3V 的 EMI 测试结果。  现在我没有12V 输出的 EMC 数据。 但您可以使用我们的 EVM 在您的工作条件下测试 EMC。 TPSM63603符合数据表规定的工作范围内的 CISPR 11和32 B 类发射要求。 您可能需要添加一个输入 EMI 滤波器来衰减传导发射。 IC 旨在帮助更大限度地减少建议布局图案中的辐射发射。 有关原理图、请参阅我们的 EVM 用户指南。 链接如下所示。  希望这可以帮助您。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvuby5 

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurora、您建议哪种滤波器 衰减传导发射?  

    谢谢。

    LM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LM:

    您可以选择 π μ H 型滤波器。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LM:

    此外、您还可以参阅我们的 TPSM63606EVM 用户指南来设计滤波器。 链接如下所示。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvuc93

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢! 祝您度过美好的一天!

    此致、

    LM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将关闭这个帖子。 祝您愉快的一天~

    奥罗拉