This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:如何调整 VDD2的电源电压

Guru**** 2815325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223353/tps65296-how-to-adjust-the-power-voltage-of-vdd2

器件型号:TPS65296

您好、下午好。

我在工程中使用 TPS65296为 LPDDR4供电、 我发现 TPS65296的输出是固定的。  但我们需要调整 LPDDR4的电压以测试 LPDDR4的性能。

那么、如何调节 LPDDR4的输出电压呢?  我可以为 VDD2SNS 添加两个电阻器吗? 一个在 VDD2和 VDD2SNS 之间、另一个在 VDD2SNS 和 GND 之间?  

非常感谢。

此致

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 Jill、 方法是在 VDD2SNS 网络中添加一个电阻器、增加的电压等于 ISNS*R、ISNS 有+/-20%的变化、因此 考虑到精度、VDD2只能调整到稍高的水平。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    非常感谢。

    如何选择反馈电阻器 R 的电阻值? 是否有用于计算电阻和输出电压的公式?

    此致

    吉尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Jill,正如我所说, 电压增大等于 ISNS*R,假设您将 Vout 增大15mV,15mV=ISNS*R,ISNS 典型值为40uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    非常感谢。

    此致

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yudchang:

    抱歉、 我还有一些问题。

    您提到添加的串联电阻器 R 将增大 VDD2、  但如何将 VDD2降低至15mV?

    因为我既需要将 VDD2输出电压增加15mV、也需要将其降低15mV 来验证 LPDDR4、非常感谢。

    此致

    吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 Jill,一般 客户只考虑 提高电压来进行 I*R 压降补偿,实际上我们还没有 评估过降低输出电压的方法。

    我有一个想法、降低 Vout 供您参考、希望它对您有所帮助。

    R1是用于增大 Vout 的电阻、如果为15mV、则应为~375欧姆

    R2是内部电阻器、大约27.9k

    R3可设置为1K

    VDD2SNS 为1.115V

    将外部电源缓慢调谐至1.5V 至1.6V、以检查是否可以获得所需的 Vout。

    裕昌