This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:使能引脚。

Guru**** 2639455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223324/tps22811-enable-pins

器件型号:TPS22811

您好!

我正在 热插拔设计中实施 TPS22811LRPWR。  

如果设备未连接至背板,Present#信号将浮动,而当插入设备时,Present#信号将拉至 GND。 这是我可以用于启用负载开关的唯一信号、没有可用的 MCU 信号。

VIN 始终为12V。 背板上唯一可用的电源轨是12V 电源轨。  

R4和 R5将 UVLO 设置为9.7。  

当器件未连接时 、R1、R2和 R3将 OVLO 设置为10.7。  

当插入器件时、R3短接、R1和 R2将 OVLO 设置为15V、从而启用负载开关

对于在插入器件时启用负载开关而言、这是不是一个很好的解决方案?  

有什么改进建议?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的联系。 原理图连接不正确。 请重新连接帮助。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Re 现已附上它、如果仍没有提供该原理图、敬请告知。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    我觉得很好。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!