This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:PWM 规格

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53681EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214247/tps53681-pwm-specifications

器件型号:TPS53681

您好!
我是否可以介绍稳态、负载转换和启动条件下 TPS53681 PWM 脉冲的规范。
・μ s 高脉冲宽度(最小值/最大值)
・μ s 低脉冲宽度(最小值/最大值)
・μ A 频率(最小值/最大值)

我们在数据表中确认了6.16开关频率、但我们需要更多详细信息。
如果有其他状态、您会告诉我们吗?

此致、
永井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    这是美国的假期。 请在下周期待解答。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagai、

    您能介绍一下具体的应用吗?  

    下面是您问题的快速答案。  

    稳态运行情况。  

      该器件具有闭环频率(CLF)控制。 因此、它能够保持固定的开关频率。 操作阶段。 数据表显示了 fsw 的+/- 10%变化。 这将反映在 高低脉冲宽度。 此外、为了确保 Fsw 固定、需要随着负载的增加而增加 TON。 在不同的实验中、吨的变化通常在+/- 10%以内。  

    请注意、在 DCM 运行期间、TOFF 可能非常高(低频率)。  

    暂态运行情况

    在瞬态期间、TON 保持固定、与稳态运行模式获得的 TON 相同。 但是、TOFF 会发生变化以满足所需的瞬态。 因此、最小 TOFF 取决于设置、没有 TOFF_max。  

    如果这无法回答您的问题、请指定应用程序。

    此致

    瓦萨夫  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们正在设计 TPS53681EVM-002等多相直流/直流转换器。
    感谢您的解释。
    >所以最小 TOFF 取决于设置、没有 TOFF_max。
    这意味着最小 TOFF 是使用电阻器进行编程还是固定的?
    我想知道下面 TOFF_A 和 TOFF_B 的最短时间。


    此致、
    永井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请查看下图。  

    TBLANK 设置两个连续 CLK_AON 脉冲之间的最小时间差。 请注意、这是 TOFF_A + CLK_AON 的正脉宽。 正脉冲宽度在 TOFF_B 中没有任何作用。 时钟的上升沿定义 PWM 触发瞬间。 为例。 TOFF_A 附近的两个上升沿与 PWM4和 PWM5相关。 (请参阅下图)

    TOFF_B :  

    在这个特定示例中、很难提及 TOFF_B 的值。 这是因为、在瞬态期间、开关频率会发生变化。 不过、最小值 为 最大值 说明。  

    1.  MINOFF --> A 寄存器设置

    2. TBLANK*相位数-该相位的吨数。  

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    请让我确认一下 TOFF_B。
    MINOFF 应用于每个 APWM、但另一条件(TBLANK*相位数-该相位的吨)。 是否应该考虑到这一点?

    我也想知道启动状态。
    我手动检查了 VBOOT_SR、但无法理解 TON 和 TOFF 脉冲宽度是如何设置的。

    此致、
    永井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagai、

    对 TOFF_B 的理解是正确的。  

    要在启动期间回答第二部分(TON/TOFF)、我需要查看器件架构文档。 我会尽快回复您(目标为星期四)。  

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nigai、

    很抱歉回复被延迟。 最后一个问题的答案/解释如下。  

    器件通过软启动导通、其中 VOUT 基准(DAC)逐渐且线性增加到设置的输出电压。  

    TON 的计算基于瞬时 DAC、VIN 和设置 FSW。 => TON = DAC/VIN/ FSW。  

    它的下限由 TON 最小值设置。  

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    我再问一个问题。

    启动运行波形如下图所示。

    上电后立即的频率远高于500kHz。

    是这样吗?  

    此致、

    永井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎连接了一些负载。 请确认。

    请移除负载并 再次获取波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在没有负载的情况下再次对其进行了测试、但波形相同。
    在启动期间、它是否有可能作为瞬态运行?

    此致、
    永井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在星期二的实验中查看它、之后会向您更新。  

    顺便说一下、如果 Cout 非常高、我预计会出现这样的问题。 是否可以共享 Cout 的值。  

    此外、如果可能、我希望确保在布局中形成合适的 LC 滤波器(而不是 L-C-L-C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试条件是电路板为 TPS53681EVM-002、但电感器会被替换为较小的值、例如50nH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。  

    我将在星期二执行实验室测试后回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagai、

    连接我从原始 EVM 获取的波形。  

    这里的脉冲不如我们在您提供的图像中看到的那样接近。  

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的测试。
    可以在高频条件下使用、例如我发送的波形吗?
    由于存在高电流、滤波器可采用 LC-L-C 布局。

    此致、
    永井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagai、

    高频率 持续时间较短的情况、这种情况在负载增加和 VID 增加时很常见。 因此、得到了高频率。 所示波形不会导致任何问题。  

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我了解。
    感谢您的回答!

    此致、
    永井市