您好!
我是否可以介绍稳态、负载转换和启动条件下 TPS53681 PWM 脉冲的规范。
・μ s 高脉冲宽度(最小值/最大值)
・μ s 低脉冲宽度(最小值/最大值)
・μ A 频率(最小值/最大值)
我们在数据表中确认了6.16开关频率、但我们需要更多详细信息。
如果有其他状态、您会告诉我们吗?
此致、
永井市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是否可以介绍稳态、负载转换和启动条件下 TPS53681 PWM 脉冲的规范。
・μ s 高脉冲宽度(最小值/最大值)
・μ s 低脉冲宽度(最小值/最大值)
・μ A 频率(最小值/最大值)
我们在数据表中确认了6.16开关频率、但我们需要更多详细信息。
如果有其他状态、您会告诉我们吗?
此致、
永井市
您好、Nagai、
您能介绍一下具体的应用吗?
下面是您问题的快速答案。
稳态运行情况。
该器件具有闭环频率(CLF)控制。 因此、它能够保持固定的开关频率。 操作阶段。 数据表显示了 fsw 的+/- 10%变化。 这将反映在 高低脉冲宽度。 此外、为了确保 Fsw 固定、需要随着负载的增加而增加 TON。 在不同的实验中、吨的变化通常在+/- 10%以内。
请注意、在 DCM 运行期间、TOFF 可能非常高(低频率)。
暂态运行情况 。
在瞬态期间、TON 保持固定、与稳态运行模式获得的 TON 相同。 但是、TOFF 会发生变化以满足所需的瞬态。 因此、最小 TOFF 取决于设置、没有 TOFF_max。
如果这无法回答您的问题、请指定应用程序。
此致
瓦萨夫
您好
请查看下图。

TBLANK 设置两个连续 CLK_AON 脉冲之间的最小时间差。 请注意、这是 TOFF_A + CLK_AON 的正脉宽。 正脉冲宽度在 TOFF_B 中没有任何作用。 时钟的上升沿定义 PWM 触发瞬间。 为例。 TOFF_A 附近的两个上升沿与 PWM4和 PWM5相关。 (请参阅下图)

TOFF_B :
在这个特定示例中、很难提及 TOFF_B 的值。 这是因为、在瞬态期间、开关频率会发生变化。 不过、最小值 为 最大值 说明。
1. MINOFF --> A 寄存器设置
2. TBLANK*相位数-该相位的吨数。
此致
瓦萨夫