This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调光交流 ic

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224107/dimming-ac-ic

主题中讨论的其他器件:LM3445

您好!

了解您能为使用 IGBT/MOSFET 和零过载/等效措施的 TI 230VAC 后缘10V 调光 IC 提供哪些建议吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    您能否给我们提供有关您的规格要求的更多详细信息? 当前信息不够清楚、我们无法提出建议。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    它连接到后缘交流相位切断调光器控制器 IC、该控制用于交流光调光的交流负载的脉冲宽度。 假设在230VAC 运行、通常由 IC 本身及其相关周边电路进行过零检测、就像任何其他电源开关一样。 通常有基于三端双向可控硅开关元件的前沿光调光技术、如果您需要更多信息、请提供建议?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    LM3445可满足您的要求。 请检查一下、如果这是您想要的、请告诉我。

    此致、

    周老师